This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:在 DDS 模式下运行 DAC39RF12EVM 时、是否需要基准时钟和 TSW14J59EVM?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF12, DAC39RF20EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621135/dac39rf12evm-is-a-reference-clock-and-the-tsw14j59evm-required-when-you-run-the-dac39rf12evm-in-dds-mode

器件型号: DAC39RF12EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RF20EVM、TSW14J59EVM、DAC39RF12

输出电压 20 EVM、指南指出、

“2.1.10 DDS 模式下 DAC39RF20EVM 的配置示例

1.启用 DDS ModeConfiguration 详细信息:

A. 20GSPS

b. DDS 模式不需要参考时钟

c. DDS 模式不需要 TSW14J59EVM

 

b 和 c 语句对于 DAC39RF 正确 12 其他用途吗?  但在 DAC39RF 中没有说明该延迟 12 EVM 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DDS 模式、需要使用外部时钟 DACCLK 作为 DAC39RF12 的采样时钟。

    DDS 运行不需要 FPGA 参考时钟和 TSW14J5x 采集卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 我尝试了它,它是有效的!