This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:LVDS 接口

Guru**** 2890220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629297/adc12dl2500-lvds-interface

器件型号: ADC12DL2500

您好、

我正在使用 ADC12DL2500 设计新的工程架构。

我试图确定选择哪个 FPGA 来接收来自 ADC 的 LVDS 信号输出。

ADC12DL2500 的数据表指出、它“最多 48 个 1.6Gbps 的数据对“。

如果是 5GSPS、LVDS 对的最大速度不是 1.25Gbps 吗?  在什么情况下是 1.6Gbps? 您能解释一下计算方法吗?

此外、是否有用于在 FPGA 端接收 LVDS 信号的源代码?

 

此致

Cho

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在等待你的答复。

    这些天、您的 ADC 团队是否很忙? 一段时间内没有任何反应。

    请回复。

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    对于 5GSPS 单通道模式、LVDS 数据将在 48 通道@ 1.25GSPS 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    在什么情况下是 1.6Gbps?  

    此外、是否有用于在 FPGA 端接收 LVDS 信号的源代码?

    或者是否有任何参考资料?

    此致

    Cho