This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14:SDO/DRDY

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631750/ads122s14-sdo-drdy

器件型号: ADS122S14

大家好!

我对 ADS122S14 有疑问。
ADS122S14 的 SDO/DRDY 端子(引脚 10)被描述为推挽输出、但它实际上不是用于 SDO 的开漏引脚、而是用于 DRDY 的推挽引脚?
如果是开漏输出、是否可以与其他元件进行线或或连接?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    当 CSn 为低电平时、组合的 SDO/DRDYn 引脚始终是推挽输出。 当 CSn 为高电平时、该引脚为 Hi-Z。
    如数据表中的“9.1.2 与多个器件连接“部分所示、多个器件可以共享 SDO/DRDYn 引脚。 但是、您一次只能将 CSn 降至一个器件。

    或者、您可以将引脚 8 配置为专用的 DRDYn 输出、并将其配置为开漏。 即使 CSn 为高电平、也会始终驱动此引脚。

    此致、
    Joachim Wuerker