This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:SPI 接口 — 驱动电流

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617911/adc3683-spi-interface---drive-current

器件型号: ADC3683
主题中讨论的其他器件: TXB0104

尊敬的 TI 团队:

我计划将 ADC3683 的 SPI 接口连接到 3.3V FPGA 组。 我正在考虑使用 TXB0104 电平转换器、这将为处理双预期 SDIO 引脚带来便利。 电平转换器数据表需要满足以下要求:

“驱动 TXB0104 器件数据 I/O 的器件的驱动强度必须为 至少是±2mA

在 ADC 的数据表中、我找不到 IO 引脚的驱动强度规格、只有+/- 400uA 高/低电平的测试条件注释。 我缺少什么吗?

因此问题是:这些组件是否兼容?

谢谢、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:
    有任何关于这方面的信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    ADC3683 上的引脚将能够根据 DS 驱动+/–400uA。

    在我们的 EVM 上、我们使用 SN74AVC4T774BQB 将 SPI 从 3.3V 电平转换到器件 (1.8V)。 希望这对您有所帮助!