This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681WEVM-PDK:ADS8681WEVM-PDK 的工作温度范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631547/ads8681wevm-pdk-operating-temperature-range-for-ads8681wevm-pdk

器件型号: ADS8681WEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8681

您好团队:

我正尝试在不同温度下评估 ADS8681 EVM 板、以查看 ADC 测量的一致性、并在将此设计引入应用之前增强信心。

我知道 EVM 板无法在工作温度下运行、但大多数 EVM 板都能够在–40°C 至 85°C 的温度下工作。

我想知道 ADS8681 EVM 板的工作温度范围功能是多少。  

感谢您的早期回应。

此致、

Aslam Shaik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、  

    默认情况下、组装在 ADS8681WEVM 上的元件的额定温度为–40°C 至 85°C。  作为独立板(无控制器)、EVM 应该能够承受该温度范围。  

    如果使用不同的控制器、则可以移除更多元件并扩展该温度范围。  

    请在 EVM 用户指南中找到完整的 BOM。  

    此致、  

    Yolanda