This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:ADA4004 用于驱动 ADS8505 输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8505, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1630961/ads8505-ada4004-to-drive-ads8505-input

器件型号: ADS8505

ADS8505 的数据表“模拟信号应由低阻抗源驱动“。 对于此应用、ADA4004 是否被视为“低阻抗“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Cliff、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛!  

    我无法评论 ADA4004、但如果它与 数据表中建议的 OPA627 或 OPA210 类似、它应该可以工作。  

    ADS8505 与何种应用搭配使用?  

    此致、  

    Yolanda