This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14EVM-PDK:如何在 ADS122S14EVM-PDK GUI 的 Display 中更新 ADC 样片?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14EVM-PDK, ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632408/ads122s14evm-pdk-how-can-i-update-the-adc-samples-on-the-display-of-the-gui-of-ads122s14evm-pdk

器件型号: ADS122S14EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS122S14

您好 TI 支持团队:

我当前正在使用 ADS122S14EVM-PDK 来测量电路中的电压。

我使用 ADS122S14EVM-PDK-GUI 在 Analysis Page - Time Domain Display 中查看测量的样本。

但是、在按下“Capture"按钮“按钮之前、显示屏上显示的样本不会更新。 我想配置 GUI、以便在采集设定数量的样本后、连续测量下一组样本。

是否可以仅使用 ADS122S14EVM-PDK-GUI 持续测量样片、而无需外部 MCU 和 SPI 通信?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myoung:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。 感谢您 在设计中考虑使用 ADS122S14 精密 ADC。

    开发 GUI 的目的是仅评估 ADC、因此遗憾的是、不支持重复的数据采集。  您是否可以在 GUI 中以较低的数据速率设置大量样本以便进行测试? 您可以 在 GUI 中导出数据并保存数据、然后可以绘制并检查数据。

    BR、

    Dale