This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:了解数据表的内容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632234/ads8509-understanding-the-contents-of-the-datasheet

器件型号: ADS8509

绝对最大额定值与数据表电气特性部分中列出的模拟输入的允许电压之间存在差异。
参考绝对最大额定值来确定意外输入不会损坏 IC 的电压是否正确?
另外、请解释“电气特性“部分中所述的“设置电压范围在±20%以内“的含义。

ADS8509.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oikawa-San、  

    电气特性表显示了器件的建议工作条件以及这些条件下的预期性能。

     绝对最大额定值定义了器件在短时间内不会永久损坏所能承受的限值。 这些额定值不适用于正常运行。 虽然器件可能会从超出建议条件的短暂偏移中恢复、但在绝对最大额定值或接近绝对最大额定值的情况下运行(尤其是长时间运行)可能会导致器件性能下降或损坏。   

    ADS8509 的最大输入范围为 ±10V  

    上表列出了器件的输入范围。 要保持正常运行、输入信号不应超过所选输入范围的“±20%“。   

    该器件还具有过压保护电路、其中 RIN 引脚可承受高达 ±25V 的电压。 这当然是为了意外输入、也不适用于长期使用。 但这确实意味着该值(也可在绝对最大额定值表中找到)可用于意外输入。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。
    我理解了内容。