This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC168M102R-SEP:几个 REFIO 放大器;共模电压问题

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631034/adc168m102r-sep-several-refio-common-mode-voltage-questions

器件型号: ADC168M102R-SEP

  1. 在数据表中、我看不到全差分模式下对共模电压的引用太多。 我想我可以假设最佳运行点是 1/2AVDD? 我需要它来偏置差分前端。
  2. CMA 和 CMB 引脚看起来仅在伪差分模式下使用。 如果未使用、最好使它们保持断开连接状态吗?
  3. 如果我在 REFIO1 上使用外部基准和 22uF 电容、并在另一个 REFIO2 上放置一个 22uF 电容、那么我似乎可以选择比较使用内部基准与外部基准的结果。 对吧? 与问题 1 相关、如果我将全差分共模设置为外部基准(甚至是 1/2AVDD)但使用了内部基准、您能想到任何不利影响吗?
  4. 我假设内部 DAC 仅可供内部基准使用、而不可供外部基准使用。 对吧? 这很重要的一个示例是、我在一个 REFIO 上馈入外部基准、但使用了 DAC 并在另一个 REFIO 上输出该基准。 我不得不承认,我真的爱你。“
  5. 数据表 20 中有一条语句“使禁用的 REFIOx 引脚悬空或直接连接到 AGND 或 DGND “。 如果寄存器配置不正确、不能导致接地、从而导致短路情况?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    是的、在实验室测试中、共模电压为 AVDD/2、这意味着如果 AVDD = 5V 且 Vref = 2.5V、那么对于满量程读数、AIN+和 AIN-将从 1.25V 摆动到 3.75V。

    2.如果未使用 CMx 引脚、可将其接地、以防止额外的噪声从该线路耦合到其他引脚。 正如您所说、它们在伪差分模式之外没有功能

    3.是的、REFIO1 可用作两个 ADC 的电压基准输入、而 REFIO2 可从外部输出标称 2.5V 电压。 与 REFDAC 生成的电压相比、外部基准可能存在几毫伏的不匹配情况、但共模电压摆幅可耐受这种情况、最高约±0.1V。 我预计不会产生任何负面影响、如信号削波或失真。

    4.你可能需要澄清这个部分。  我认为在本例中、您可以关闭 REFIO1 上的 DAC 以提供外部基准电压。 同时、您可以使 REFIO2 上的 DAC 保持通电状态、以便为外部放大器电路提供外部电压、例如偏置电压。 如果您将外部基准馈送到 REFIO 引脚、DAC 将在该电压(如果已启用)下驱动。  

    5.默认情况下、REFIO1 和 REFIO2 的内部基准路径都被禁用、但可以、如果寄存器配置错误、它们可能会短接至 GND。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joel! 感谢您的意见。  您几乎回答了所有问题、但我会稍微详细介绍一下“4"。“。 我知道必须关断与特定 REFIO(我们将其称为 DAC 1)相关(在其中使用了外部基准)的 DAC。 还可以很清楚地看到、我可以使用另一个 REFIO DAC(称为 DAC 2)根据内部基准输出电压。 我想知道“DAC 2“是否可以根据来自 REFIO1 的外部电压输出电压。 换句话说、内部 DAC 可以使用外部基准作为其自己的基准。 我为什么要问? 如果我想使用板载 DAC、这可以减少 Ref(外部)和内部(内部)之间的差异。 此外、还提供了 一个可通过软件配置的选项、以便在伪差分模式下比较外部基准与内部基准、在这种模式下、基准用于偏置前端电路。 我会在“DAC 2“上输出外部或内部基准以偏置电路。   

    Albin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我明白了。 基本上、由于 DAC 以基准电压运行、您能否为 DAC 本身提供基准电压。  

    遗憾的是、使用此器件无法实现这一点。 DAC 的基准电压在内部生成、然后 DAC 输出电压、该电压经过缓冲以向 ADC 提供其基准电压。

    REFIO 引脚位于缓冲器的输出侧、因此只能用于为 ADC 馈电、而不能为 DAC 馈电。

    此致、
    Joel