This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258 EP:建议使用晶体振荡器

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632135/ads1258-ep-recommend-a-crystal-oscillator

器件型号: ADS1258-ADS1258 EP

大家好!


关于 ADS1258-ADS1258 EP、我有疑问。
据我所知、ADS1258-ADS1258 EP 是一款能够承受低至–55°C 温度的产品。 这是正确的吗?
您能推荐一款可承受低至–55°C 温度的晶体振荡器吗?
数据表中列出的任何晶体振荡器都不是额定–55°C。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    建议使用 16MHz 振荡器。  有多个选项可支持–55°C 至 125°C 的温度范围。  很难找到能够在扩展工作温度范围内可靠启动的晶体。

    https://abracon.com/Oscillators/ASEMP.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您的答复。

    我检查了 ASEMP 系列、但它在 Mouser 缺货。 您还有其他建议使用晶体吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    任何支持 2.7V 至 5.25V CMOS 输出的标准振荡器都可以正常运行。  晶体有非常特定的负载要求、但并非所有晶体都能正常工作、因此我建议使用振荡器而非晶体。

    以下是 3 个有库存的振荡器、它们都应该能与 ADS1258-ADS1258 EP 配合使用:

    ECS-3953M-160-AU-TR

    ECS-2033-160-AU

    ECS-3963-160-AU-TR

    此致、
    Keith