This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:寻找 ADI MAX543BMJA/883B 的替代器件

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101, DAC121S101-SEP, DAC121S101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631180/dac121s101-looking-for-an-alternative-device-of-adi-max543bmja-883b

部件号: DAC121S101

您好:

我的客户在当前生产中使用的是 ADI MAX543BMJA/883B。
但是、由于 MAX543BMJA/883B 将采用 EOLed、因此他们正在寻找替代器件、并且必须符合 MIL-STD-965 标准。

他们现在对 DAC121S101 感兴趣。

以下哪一项符合 MIL-STD-965 标准:DAC121S101、DAC121S101-Q1、DAC121S101-SEP 和 DAC121S101-SP?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    Luis 告诉我两封电子邮件。 我将关闭该主题。

    谢谢、
    Erin