This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:DAC 更新时序

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632946/dac60501-dac-update-timing

部件号: DAC60501

您好团队:

我想知道如何更新此 DAC?

用户可以通过 SYNC 引脚的上升沿更新 DAC 输出?
如果是、输出电压电平将通过之前写入的数据来设置?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    有两种方法可以更新此 DAC。  

    第一种(也是默认)方法是异步模式。 在此模式下、DAC 输出将在 SYNC 引脚的上升沿使用刚刚写入 DAC 的数据进行更新。

    第二种方法是同步模式。 在此模式下、在发送“LDAC"命令“命令之前、DAC 不会更新。 在这种情况下、您可以“存储“一个 DAC 值、以便稍后更改为。 同步模式通常在您希望一次更新多个内容时使用。  

    您可以通过 SYNC 寄存器(寄存器 2)更改 DAC 模式。

    如果您对它们的工作原理有更多疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Erin