This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130B02-Q1:BMS 系统的配置基准值

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130B02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632936/ads130b02-q1-configuration-reference-values-for-bms-system

器件型号: ADS130B02-Q1

客户打算使用 BMS 系统中的 ADS130B02-Q1 来测量额定电流 (80A)。 他们希望最大可测量值能够达到 120A。 请提供有关相应配置参考值的建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能提供更多信息以便我查看吗?

    • 客户使用的分流电阻值。
    • 客户的原理图和 ADC 配置。

    BR、

    Dale