This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101-SEP:无法启动“Script"窗口“窗口

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632088/dac121s101-sep-cannot-launch-script-window

器件型号: DAC121S101-SEP

尝试启动 GUI 软件中的脚本窗口时、我收到错误 5000、通知者超时。 有没有办法解决这个问题。

 

完成后、我将尝试更改代码、以在一次扫描中逐步执行 20 个数据输入。 这是可能的吗? 如果有、请举个例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathon:

    遗憾的是、脚本功能无法正常工作、它应该已从 GUI 中删除。

    我们没有很多用于运行扫描的选项。 执行此功能的一种方法是使用“Open Configuration“功能。 这将从文本文件中获取值并按顺序写入。 我附加了代码扫描的示例配置。

     e2e.ti.com/.../example.cfg

    如果您需要更好地控制写入时序、则必须开发自己的脚本工具。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将示例文件的文本复制到回复中。 每次我尝试打开时、我都会收到 403 个“禁止“屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathon:

    这是非常恼人! 以下是文本文件的内容:

    Input_Shift_Register 0000
    Input_Shift_Register 0100
    DAC121S101-SEP|DAC120200 Input_Shift_Register
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0300
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0400
    DAC121S101-SEP|DAC120500 Input_Shift_Register
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0600
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0700
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0800
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0900
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0A00
    Input_Shift_Register 0B00
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0C00
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0D00
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0E00
    DAC121S101-SEP | Input_Shift_Register 0F00

    将这些行放入您自己的 TXT 文件中、并使用 GUI 中的“Open Configuration“命令。 然后、GUI 将迭代每个命令、并按顺序更新 DAC。

    谢谢、
    Erin