This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:帧延迟时间

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633405/ads8353-frame-delay-time

器件型号: ADS8353

大家好!


我对 ADS8353 有疑问。

当在 32CLK 单 SDO 模式下通信时、需要 48 个 SCLK、但从 MPU 发送的 SCLK 以 16 位的间隔传输。
16bit_16bit_16bit = 48CLK
帧传输延迟发生在这 16 位和 16 位传输之间的传输间隔中。 对于该延迟时间、是否有任何规格?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、  

    这里没有电容器。   只要 CS 在 16 位传输之间没有变为高电平、它就应该正常工作。  器件会对 SCLK 下降沿进行计数、因此根据模式、如果 CS 保持低电平、直到器件看到所需的最小 SCLK 下降沿、则应该可以在较小的突发中分离传输

    此致、  

    Yolanda