This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248 评估板增益误差超出规格

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631773/ads1248evm-pdk-ads1248-evaluation-board-gain-error-exceeds-spec

器件型号: ADS1248EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1248

   评估 ADS1248 评估板的增益误差指标时、增益误差结果符合 PGA = 1 时的规格、但超过了 PGA = 64 和 PGA = 128 时的规格。 在 PGA 增益每次更改后、都有一个“SELFOCAL"运行“运行步骤。 “用户指南“提到“SELFOCAL"仅“仅执行 ADC 失调电压校准。 在进行增益测试之前是否还应执行增益校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    增益规格不包括基准容差、因此总增益误差可能会更高。

    是的、可以使用 SYSGCAL 命令校准 ADC 和基准。  应向 ADC 输入施加满量程输入电压、然后发送 SYSGCAL 命令。  请确保满足 PGA=64 和 PGA=128 的输入共模要求。  

    使用单个 5V 电源(EVM 配置)时、每个 ADC 输入相对于地应具有 2.5V+/–40mV 范围内的典型电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith Nicholas

    根据 ADS1248 数据表中增益误差指数的标准计算结果、典型值为±0.005%。 当 VREF 为 2.048V 时、PGA = 128 条件下的总电压误差应小于 0.8uV(电压误差= VREF/PGA * 0.005/100)。 您使用哪种类型的信号源进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    我们通常在测试装置中使用噪声非常低的自定义源。  精度由精密 DMM 决定、例如 HP3458。  HP3458 可以在+/–20mV ADC 范围内测量到 0.4uV 精度范围内。

    您还可以使用精密校准器、该校准器具有噪声极低、精度极高的直流电源。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith Nicholas

    我对 ADS1248 数据表中的增益校准有一些问题。

    1. 系统失调电压校准:需要向模拟输入施加 0V 差分输入电压 (Vin=0)、从而确保输入共模电压为 AVDD/2。 发送“SYSOCAL"命令“命令来启动校准。 GUI 中是否有相应的选项“Button"?“? 校准后、GUI 将写入哪个寄存器?
    2. 失调电压校准:这会在内部施加 0V 差分输入电压时断开所选输入并将所选输入连接到 AVDD/2。 发送“SELFOCAL"命令“命令可以启动自失调电压校准。 GUI 界面上是否提供了此步骤的“SELFOCAL"按钮“按钮校准完成后、GUI 会更新校准寄存器 (OFC)。 所有这些都是在 GUI 后台自动完成的吗? 如果用于产品应用、是否应逐步执行此步骤?
    3. 系统增益校准:此校准需要向模拟输入端施加 FSR 电压。 只施加一组+VREF 电压是否足够? 或者、对于两个±VREF 电压、是否需要分两步完成? 此外、在 GUI 界面上、从 MUX1 下拉列表中选择“Gain calibration“是否完成增益校准(是否已在后台发送“SYSGCAL"命令“命令)命令)?
    4. 如果我需要执行校准、理论上、我是否应该先执行失调电压校准、然后执行增益校准? 这是正确的顺序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jianzhou Li:

    回答您的问题:

    系统失调电压校准:需要向模拟输入施加 0V 差分输入电压 (Vin=0)、确保输入共模电压为 AVDD/2。 发送“SYSOCAL"命令“命令来启动校准。 GUI 中是否有相应的选项“Button"?“? 校准后、GUI 将写入哪个寄存器?

    GUI 中没有 SYSOCAL 按钮。 您需要使用外部控制器手动发送此命令。 您可以使用产品文件夹中的 ADS1248 示例代码作为编写自己固件的起点

    失调电压校准:这会在内部施加 0V 差分输入电压的同时断开所选输入并将所选输入连接到 AVDD/2。 发送“SELFOCAL"命令“命令可以启动自失调电压校准。 GUI 界面上是否提供了此步骤的“SELFOCAL"按钮“按钮校准完成后、GUI 会更新校准寄存器 (OFC)。 所有这些都是在 GUI 后台自动完成的吗? 如果用于产品应用、是否应逐步执行此步骤?

    是的、GUI 中有一个 SELFOCAL 按钮、请参阅下面的。 该按钮仅发送 SELFOCAL 命令、以便 ADC 执行自偏移校准、然后将校准系数写入其 OFC 寄存器。 所有这些都发生在 ADC 内部、GUI 仅发送命令  

    系统增益校准:此校准需要向模拟输入施加 FSR 电压。 只施加一组+VREF 电压是否足够? 或者、对于两个±VREF 电压、是否需要分两步完成? 此外、在 GUI 界面上、从 MUX1 下拉列表中选择“Gain calibration“是否完成增益校准(是否已在后台发送“SYSGCAL"命令“命令)命令)?

    是的、您应该能够施加单个 FS(或接近 FS) 电)电压来测量增益误差、您应该也不需要施加 FS 信号。 增益误差对 ADC 传递函数的影响应该是对称的、当然不包括非线性

    在 MUXCAL 寄存器中选择“Gain calibration“、可准确完成描述中的说明:“模拟输入连接到电压基准“。 这样、您就可以使用外部基准作为输入源来执行自己的增益校准、但实际上并不执行增益校准或发送 SYSGCAL 命令。

    如果我需要执行校准、理论上、我是否应该先执行失调电压校准、然后执行增益校准? 这是正确的顺序吗?

    是、这是正确的

    -布莱恩