This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260 模拟输入电压范围能力

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS1260, ADS1261, ADS127L21B, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623598/ads1260-ads1260-analog-input-voltage-range-capability

器件型号: ADS1260
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS127L21B、ADS127L11、 ADS127L21

我们计划在新设计中使用 ADS1260、同时具有以下两种不同的输入电压。

ADC.png

ADS1260/61 是否支持上述两种电压输入?

如果是、请帮助您将这两个不同的信号与 ADS1260 连接

如果无法实现、提供备选选项以通过单个 IC 芯片解决方案适应两种输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson Balraj:

    ADS1260 可以支持您在表格中显示的信号电平、但我不确定第一行。 这应该是单端信号吗? 我不明白如何能够在 0V 至 5V 的输入范围内获得 0V 的共模电压。 VCM 定义为 (VINP + VINN)/2。

    ADS1260 可以测量单端信号、只需确保 PGA 被旁路即可。 如果这不是您要求的、请为您的问题提供一些额外的背景信息、我将回顾一下

    对于 2.5Vcm 时的 39mV、这听起来像是低电平电桥测量。 使用 128 的增益且 VREF = 5V(或增益= 64 且 VREF = 2.5V)

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    感谢您的回复、我们收到了客户的更新、因为第一行仅限单端。

    我们计划将单端/差分端 1kHz 模拟输入信号馈送到 ADC 的相同引脚、

    对于差分、  

    输入信号+ve --> AIN0 引脚 32

    输入信号-ve --> AIN1 引脚 31

    表示单端

    输入信号->  AIN0 引脚 32

    您能否为共模和差模截止频率推荐合适的 RC 值、以保护单端和差分输入

    我们了解了 ADS1261 参考设计、其中提到差分截止频率 75.79kHz 和共模截止频率 1.59MHz、与差模截止频率相比、可以保持更高的共模截止频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson Balraj:

    请注意、ADS1260 不适合测量交流信号。 当然可以这样做、但由于 ADS1260 内部的 sinc 滤波器、您可能需要以远高于 1kHz 的频率进行采样才能准确测量 1kHz 信号。 另请注意、采样速度越快、允许进入系统的噪声就越多

    您可以考虑类似 ADS127L11 或 ADS127L21B 的器件、其中集成了宽带宽滤波器。 这些更像是具有低纹波通带和尖锐过渡带的理想低通滤波器。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Bryan、

    根据数据表、对于以下要求、我们选择了 ADS1261、但它似乎有效、无噪声分辨率小于 24 位、在 1000 数据速率下约为 16.4 位

    1.您可以建议满足上述所有要求的单芯片解决方案,或者建议符合我们要求的最佳方法。

    2. TI 的任何芯片是否可以在 1000 数据速率下支持 24 位无噪声分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson Balraj:

    您尝试测量的最小信号是多少? 您在初始开机自检中给出了信号范围、例如 0-5V、但我仍不清楚您的目标噪声级别是多少(例如 1uVRMS)。 请注意、在这些 数据速率下、24 位无噪声不切实际、尤其是当信号仅为 39mV -> 39mV/24 位= 2.32nVPP 时。 从 ADS1260 数据表中可以看出、当 DR=2.5SPS 时、可能的最低噪声为 23nVPP、而 sinc4 滤波器仍比您的要求高 10 倍。

    如前所述、您可以查看 我们目前提供的 ADS127L21 超低噪声分立式(无集成放大器)ADC。 ADS1260 已经是具有集成增益级的噪声超低的器件。

    放大器将主导高增益时的总体噪声、因此如果选择分立式方法、请确保为该应用选择可能的最低噪声放大器

    -布莱恩