This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADCINP EP:未使用 ADCINN/ADCINP

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633241/ads1258-ep-adcinn-adcinp-unused

器件型号: ADS1258-ADS1258 EP
主题: ADS1258 中讨论的其他器件

大家好!

我对 ADS1258 有疑问。


-如果没有使用 ADCINN/ADCINP 端子,是否可以让它们保持开路?

-是否必须输入 VFEFP/N? 是否可以使用内部基准?

-使用差分运行时,是否可以让 AINCOM 保持开路状态?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji Ishiwata:

    回答您的问题:

    如果不使用 ADCINN/ADCINP 终端、是否可以将其保持打开状态?

    是的、您应将其和 MUXOUT 引脚保持断开状态

    是否必须输入 VFPFP/N? 是否可以使用内部基准?

    ADS1258 中没有内部 VREF。 因此需要外部基准电压

    使用差分运行时、是否可以让 AINCOM 保持打开状态?

    在固定通道模式下、AINCOM 引脚无论如何都不使用、因此是的、AINCOM 可以保持开路

    在测量差分输入的自动扫描模式下、 AINCOM 引脚根本不使用、因此 AINCOM 可以保持开路

    在自动扫描模式下测量单端输入、每次测量都以 AINCOM 引脚为基准、因此在这种情况下、 AINCOM 不应保持开路(悬空)

    -布莱恩