This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:FIFO 问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634863/afe4410-fifo-issue

器件型号: AFE4410

尊敬的专家

AFE4410 是否支持在双 PD 模式下在一个采样周期内通过两个 PD 独立收集红光、红外光、绿光和环境光、然后将其存储到 FIFO 中、以便通过 FIFO 中断进行一次性读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    由于 AFE4410 需要进行选择性披露、因此您可以 点击此处申请访问数据表、该数据表可用于回答您的问题。 您也可以通过  选择性披露的方式、联系 biosensing_info@list.ti.com、了解有关我们器件的更多信息。

    此致、

    Payton