This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:申请 EVM 源代码

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634412/ads1235evm-request-for-evm-source-code

器件型号: ADS1235EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS1235

我想采用 EVM 模块上的 EVM 固件来编写一些自己的测量脚本。 是否可以获得 EVM 的完整源代码、这样我就不必从零开始?

 

此致、Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garry Mueller

    我们不提供 EVM 源代码

    我们确实有一个通用的 ADS1235 示例代码、可以集成到任何控制器: https://www.ti.com/tool/download/ADS1235-C-EXAMPLE-CODE

    这些基本上都是您需要从 GUI 源代码中提取的函数和驱动程序、因此这应该能帮助您很好地率先开始 开发

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Bryan、

    感谢您的回答。 重点是、我让固件将其放在 EVM 上、但现在 DFU 模式无法再启动、并且我的固件也无法正确启动。 因此、我想让 EVM 代码弄清楚您在 STANDARD EVM FW 中使用的 USB Multiplex 等配置、可能我错过了 EVM 文档中有关如何使用 USB 和数字端口的内容。 您能否确认 BSL 开关应 LEED 进入 USB 作为 DFU 端口的引导区域? 还有什么可以防止这种情况发生? 据我所知、我没有超过 BOOTCFG 地区。

    此致、Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garry Mueller

    以下是有关进入 DFU 模式并为 EVM 重新安装固件包的一些信息、如果您需要回到已知良好的起点: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159286/ads114s08evm-deactivate-dfu-update-firmware 

    该 EVM 的目的并不是真正使用板载 TIVA 编写您自己的固件。 我们在数字通信中包含了未填充的标题行、因此您可以在自己的控制器中弹出导线。 但是、如果您想继续使用 TIVA、请在微控制器论坛中发布问题以寻求帮助

    -布莱恩