This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112 上模拟输入的绝对最大输入电流

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628467/ddc112-absolute-maximum-input-current-to-analog-input-on-ddc112

部件号: DDC112

您好、我们有一个 DDC112 应用、在损坏器件之前、需要了解模拟输入的绝对最大输入电流。  在我们的应用中、器件可能会在光电探测器上遇到短暂的高功率输入、从而在 DDC112 模拟输入中转换为最大 9.5mA 并持续不到 1ms。  我们不需要准确读取该值、但也不希望损坏器件。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止没有任何回应,仍然需要一个答案,谢谢。