This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112S14:"指定环境温度"和"工作环境温度"

Guru**** 2892870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634699/ads112s14-difference-between-specified-ambient-temperature-and-operating-ambient-temperature

部件号: ADS112S14

大家好!


我对 ADS112S14 有疑问。
请解释数据表中列出的“额定环境温度“与“工作环境温度“之间的差异。

我在下面的理解是否正确?

工作环境温度是器件不会击穿的温度范围。

额定环境温度是可保证电气特性的温度范围。

 

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    您的理解是正确的。 ADS112S14 可在“工作温度范围“内正常工作并启动、但可能不符合“电气特性“表中的所有规格。

     仅在“额定温度范围“内满足“电气特性“的规格。

    之所以使用这些不同的温度范围、是因为许多客户询问我们器件是否会在–50°C 下启动。 但是、这些客户不需要在这些低温条件下保证性能、因为设备在通电后会发热。

    此致、
    Joachim Wuerker