This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:DOUT 与 INx 输入不匹配

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634507/adc128d818-dout-not-matching-up-with-inx-inputs

部件号: ADC128D818

我的设计中使用的是 ADC128D818、因此很难通过给定的 INx 输入获得正确的 dout 输出。  VREF 未连接、因此根据数据表、它应该为 2.56V。 我向 IN3 引脚施加了 0.345V 的电压。  I2C 输出将 dout 显示为 341 十进制数。  当测量 VREF 的引脚时、测量值为 1.26V。  我不明白为什么 VREF 不是 2.56V、即使在 1.26V 下测量 VREF、也不等于 341 的 DOUT 值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了另一个  ADC128D818 和 VREF 的电压为 1.26V、IN1 引脚上的电压为 0.521V。  根据数据表中的公式、DOUT 为 520、即使 VREF 使用 2.56V 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    我可以帮助进行调试。 在从器件读回数据时、是否能够针对您正在执行的任何配置提供 I2C 线路的任何逻辑分析仪捕获结果或示波器捕获结果? 我还想确保正确启动转换。

    如果将模拟输入接地或将其连接到 V+电源电压、您是否会看到输出相应地变化?

    此致、
    Joel