This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830-DAC8830:EP 非缓冲输出阻抗变化

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633445/dac8830-ep-dac8830-unbuffered-output-impedance-variance

器件型号: DAC8830-DAC8800 EP

我已经使用这些部件几个月了。 我使用它来驱动高阻抗(>60k 欧姆)但无缓冲负载、因此 DAC 输出阻抗的变化确实会影响最终输出的精度。 过去、我发现这些器件整体非常精确、包括输出阻抗变化的任何影响。 但最近我有 300 多个部件,其中超过 40 表现出异常差的精度。 如果我假设输出阻抗变化并计算出我剩下的反言、误差约为+–10%。   

考虑到该器件的历史准确性、这种情况似乎非常不寻常、是否存在使输出阻抗不受控制的工艺或制造变更?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    R2R 电阻梯阻抗实际上是一个工艺节点变量。 虽然我们的电阻器匹配效果非常好、并具有良好的线性度、但绝对电阻会根据我们的工艺变化±20%。  我们的分布通常以 6.25kΩ 的标称值为中心。

    因此、我认为您的发现可能是准确的。  是否可以缓冲器件?

    谢谢、

    Paul