This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:使用 ADS1298 设计 12 导联 ECG 信号采集时的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627184/ads1298r-issues-in-designing-12-lead-ecg-signal-acquisition-with-the-ads1298

器件型号: ADS1298R
Thread 中讨论的其他器件: ADS1298

我们计划设计一款包含呼吸检测和起搏器脉冲检测功能的 12 导联 ECG 测试仪。  
该计划使用两个 TI 芯片:一个 ADS1298R 和一个 ADS1298。  

两个芯片的接口分配如下:  

ADS1298R:  
- IN1:用于呼吸解调;IN1_P 和 IN1_N 是用于呼吸检测的专用引脚 (RESP_P/N)。  
- IN2:用于 LA 或导联 I;IN2_P 用作 LA、IN2_N 用作 RA 或 RLD(可通过跳线进行选择)。  
- IN3:用于 RA;IN3_P 用作 RA 或保持开路(可通过跳线进行选择)、IN3_N 用作 RLD。  
- IN4:用于 LL;IN4_P 用作 LL、IN4_N 用作 RLD。  
- iN5:用于 RL;iN5_P 用作 RL、iN5_N 用作 RLD。  
- IN6:保留;IN6_P 保留、IN6_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN7:用于 V1;IN7_P 用作 V1、IN7_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN8:用于 V2;IN8_P 用作 V2、IN8_N、这两个引脚可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- WCT 输出。  

ADS1298:   
- IN1:用于 V3;IN1_P 用作 V3、IN1_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN2:用于 V4;IN2_P 用作 V4、IN2_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN3:用于 V5;IN3_P 用作 V5、IN3_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN4:用于 V6;IN4_P 用作 V6、IN4_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- iN5:保留;iN5_P 保留;iN5_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN6:保留;IN6_P 保留、IN6_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN7:保留;IN7_P 保留、IN7_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  
- IN8:保留;IN8_P 保留、IN8_N 可在 RLD 或 WCT 之间选择(通过跳线)。  

这种连接方案是否合适? 有更好的替代方案吗?  
请帮助查看原理图和硬件参数。  

ecg.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaofa、

    感谢您发送编修。 我认为我们已经查看了该原理图、并提供了关于 3/6 的反馈:

    • 如果未使用、DAISY_IN 应连接到 GND
    • 串联跳线可能会拾取大量噪声并降低 CMRR 性能。 最好使用 0 欧姆。
    • 通过将 RF 增加到 1M 并将 Cf 降低到 1nF、可以减小 RLD 放大器带宽。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Andrews、

    感谢您的答复。  附件文件已根据您提供的三个建议进行了修订、请检查。  我们还需要确认我们的原理图、以确保在实现 12 导联 ECG 采集、呼吸检测和起搏器脉冲检测功能时不会出现其他问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      如果您看到此回复、请确认我的问题一次、谢谢。

    此致、

    Gaofa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaofa、

    对延误表示歉意;Ryan 在办公室外、将在本周结束前予以答复。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     如果您已重返工作岗位、请查看我的问题。 谢谢。

    此致、

    Gaofa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gaofa — 我对原理图没有进一步评论。

    此致、

    Ryan