This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444 的 8 点正弦波值与数据表's 值不同。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633546/adc3444-8-point-sine-wave-values-of-adc3444-are-different-from-the-datasheet-s-values

器件型号: ADC3444

您好:

根据数据表、8 点正弦波测试图形的输出为“0239239981981921391398416383、 13,984,81981922399“、但我的客户得到的是 0A5E、10B42000、2F4B、35A1、 2F4B、2000、10B4“在 2 线模式下使用该器件。

在此 E2E 帖子中 、出现了相同的问题。 这是类似的数据表误差吗?

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否回答上述问题?  

    此外、客户 还遇到了在中间没有复位的情况下从测试模式切换到正常模式的问题。 他使用斜坡模式来确定 FPGA 侧的相位对齐、但当他从斜坡模式切换到正常模式时、所获得的就是从 ADC 返回的中标度值。  

    他仍在验证其寄存器读取/写入、但知道他可以绕过校准例程、不启用测试模式并返回有效的 ADC 值(只是存在不同的位滑移问题)。  

    对此有何建议/资源?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是从客户捕获的 SPI。

    e2e.ti.com/.../r16_5F00_spi.csve2e.ti.com/.../r16_5F00_spi_5F00_annotated.csv