This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:如果我要使用 ADS1263 执行信道扫描、是否每次都需要复位 INPMUX 寄存器、或者是否有方法可以一次设置信道切换?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S18, ADS1263, ADS124S08, ADS125P08, ADS125H18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634146/ads1263-if-i-want-to-perform-channel-scanning-using-ads1263-do-i-need-to-reset-the-inpmux-register-every-time-or-is-there-a-way-to-set-the-channel-switching-at-once

器件型号: ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS125P08ADS125H18、ADS124S18

如果我要使用 ADS1263 执行信道扫描、是否需要每次都重置 INPMUX 寄存器、或者是否有方法一次性设置信道切换?