This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:SFDR

Guru**** 2976310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628899/adc12dj5200rf-sfdr

器件型号: ADC12DJ5200RF

我们的问题与 SFDR“ 无信号动态范围“有关。我们在 350MHz 有一个测试音调、然后我们得到的第二个音调仅降低了 49-50dB。

我只对模拟器件进行了测量、但测量结果并不准确

(模拟器件 (S22) 的回波损耗约为 12-13dB,我认为足够了)

如果我记得正确、SFDR 约为 65dBFS 、因此 i2 上的损耗约为 15-20dB


任何 IDE 发生了什么情况、是否有办法通过寄存器设置来改进此情况?

此图标为 1:通过 ADC 测量、2:输入信号

TestcaseSpfrxSfdr_band1H_350006070HZ_20251016_120449_2025_10_16_12_01_19.pngVGB6_4.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享器件配置 — 采样率,JMODE? 是在器件 EVM 还是在 PCB 上测量它?