This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9326:何时是有关 ADS9326 和 ADS9336 的 RTM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633802/ads9326-when-is-the-rtm-regarding-ads9326-and-ads9336

器件型号: ADS9326
主题中讨论的其他部件: ADS9336

尊敬的专家:

我的客户对 ADS9326 和 ADS9336 感兴趣。

您能告诉我什么时候是 RTM 吗?

实际上、客户需要 14 位 ADC (ADS9336)。

但是、没有产品文件夹。

我还要确认 ADS9326。

我提前感谢您的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Inoue-San、

    我是否可以获得您通过电子邮件与您联系的许可?

    此致、Taiwo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taiwo:

    感谢您的答复。

    我发送了一个友谊请求。  

    您能接受并通过私人消息交谈吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi