This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:需要订购机械虚拟封装

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632666/adc128s102qml-sp-need-to-order-mechanical-dummy-packages

器件型号: ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件: mkt-W16A-MSLMP7704-SP

ADC128S102QML-SP (5962R0722701VFA)-虚拟封装 MKT-W16A-MS:2 个

LMP7704HBH/EM (5962R1920601VXC)-虚拟封装未知:数量 2

我需要这两个零件的虚拟零件。 请告知我如何订购这些产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tabetha:

    对此主题的答复延迟表示歉意。 对于 ADC128S102QML-SP、我们没有可在没有任何功能的情况下进行订购的裸虚拟封装、但我们确实有可用的飞行前工程原型。 请参阅以下页面:

    https://www.ti.com/product/ADC128S102QML-SP/part-details/ADC128S102WGMPR

    我会将此主题重定向到放大器团队、以提供有关 LMP7704-SP 的信息。

    此致、
    Joel