This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:未进入 DVDD 时的行为

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631142/tla2518-behavior-when-dvdd-is-not-entered

器件型号: TLA2518

您好的团队、

如果在 DVDD 处于非活动状态时输入数字信号、则反向电流是否可能会流过 DVDD 线路?
我想确认 DVDD 输入是否可能出现延迟。
根据绝对最大额定值、我认为不会有问题、因此我不认为器件会损坏。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    正确、数字输入电压的绝对最大额定值是比 GND 高 5.5V。 如果在 DVDD 未上电时存在外部数字输入、则不应出现问题。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    “没有问题“是否意味着没有回流?
    它内部是否有二极管?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    是的、没有二极管上拉至 DVDD 或下拉至 GND。 这使得数字侧能够独立于模拟侧运行。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。
    我想再次确认、因为我不确定我的问题和你的答案是否一致。

    我想问的是、当 DVDD 开路时、数字信号输入是否会导致电流流向 DVDD 侧。 即使器件本身没有损坏、我也想确认数字信号的电压是否会出现在 DVDD 上。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    请您回复此问题。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果在 DVDD 为 0V 时施加数字输入、DVDD 电源将不会有反向电流。 正如您提到的、它是数字输入引脚的开路。  

    此致、
    Joel