This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:如果我想使用 ADS1263 执行信道扫描、是否只能通过切换 INPMUX 来执行此操作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633786/ads1263-if-i-want-to-perform-channel-scanning-with-ads1263-is-it-only-possible-to-do-so-by-switching-inpmux

器件型号: ADS1263

如果我想使用 ADS1263 执行信道扫描、是否只能通过切换 INPMUX 来执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹阳峰

    是的、每当需要切换信道时、您都应在 INPMUX 寄存器中选择适当的信道。

    -布莱恩