This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:HSDCPro "default_ip_config_failable"error

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633731/tsw14j58evm-hsdcpro-default_ip_config_failed-error

器件型号: TSW14J58EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12QJ1600、ADC12QJ1600EVM

我们要使用 HSDC Pro 测试 TSW12QJ1600 和 TSW14J58EVM 之间的通信。
Windows mashine 安装了 HSDC Pro Lite v6.00 和 ADC12QJ1600 软件 v1.1。

我们按照 TSW12QJ1600 评估模块 — 用户指南 (SLAU796) 中第 3 节的说明操作。

我们打开 ADC12QJ1600EVM GUI 并按照说明操作。 我们将 FS=1000Msps 并切换到 JMODE8。 我们对时钟和 ADC 进行编程。 电路板的回读温度正常工作。 我们关闭并开启校准触发器/运行、然后检查 CAL 状态。 CAL_GOOD CAL_STOPPED 和 FG_DONE 均以绿色显示。  我们还在 PLL 面板上检查 PLL 是否已锁定。

在此之后、我们启动 HSDCpro 软件。 已成功识别 FPGA 板。 我们选择 ADC 器件。 然后我们被告知没有加载固件。 我们选择 ADC12QJ1600RD_JMODE8_12G_16G_divby64 并开始下载。 下载框消失后、会出现一个新框、内容为“Initialize ADC default_ID_CONFIG_FAILED Failed to Configure the Firmware with Default Register Config“。 请参阅随附的屏幕截图。

我们检查了程序。 检查 USB 连接是否所有正常、检查电路板上的所有 LED 并检查所有跳线。 我们无法在我们的设置中找到任何问题并耗尽想法。 文档中的故障排除部分也不提供解决方案。

我们会寻求帮助以使设置运行。 我们还想知道此步骤中的固件加载的部分 (ADC 或 FPGA)。 由于错误消息显示“Initialization ADC“、我们被告知这是因为我们认为此步骤设置了 FPGA 固件。 使用 ADC12QJ1600 软件的步骤是否必要、并由该步骤覆盖?