This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:环境测量奇怪

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633486/afe4404-strange-ambient-measurement

器件型号: AFE4404

您好!

我尝试使用短 LED 脉冲来节省电量。 采样保持时间约为 30uS。

LED 指示灯工作正常。 这是全部位于 4MHz 时钟中的一个 LED 的寄存器示例。 看起来效果不错。  

//红色
#define  AFE_LED3LEDSTC_VAL    (2000)
#define  AFE_LED2STC_VAL      (2100)
#define  AFE_LED3LEDENDC_VAL    (2119)
#define  AFE_LED2ENDC_VAL      (2118)
#define  AFE_ADCRSTSTCT1_VAL    (2121)
#define  AFE_ADCRSTENDCT1_VAL   (2127)
#define  AFE_LED2CONVST_VAL    (2129)
#define  AFE_LED2CONVEND_VAL   (3188)

但如果我使用的话、可用于环境温度  

//环境
#define AFE_LED1STC_VAL     (4100)            
#define AFE_LED1ENDC_VAL    (4118)
#define AFE_ADCRSTSTCT2_VAL  (4121)
#define AFE_ADCRSTENDCT2_VAL  (4127)
#define AFE_LED1CONVST_VAL   (4129)            
#define AFE_LED1CONVEND_VAL  (5188)

我看到大约–14500 ADC 器件的环境光非常奇怪。

如果我使用//环境长采样保持
#define AFE_LED1STC_VAL     (4280 + OFF_AMBIENT)            
#define AFE_LED1ENDC_VAL    (4918 + OFF_AMBIENT)
#define AFE_ADCRSTSTCT2_VAL  (4921 + OFF_AMBIENT)
#define AFE_ADCRSTENDCT2_VAL  (4927 + OFF_AMBIENT)
#define AFE_LED1CONVST_VAL   (4929 + OFF_AMBIENT)             
#define AFE_LED1CONVEND_VAL  (5988 + OFF_AMBIENT)  

我得到了合理的价值 50 - 100 单位。 我的 LED 和光电二极管对于环境 光完全闭合。

所有这些都是在消除了我通过光电二极管输入短路测量的 ADC 失调电压后实现的。

 

我担心不仅在环境中存在直流失调电压、但我没有看到。 为什么在使用短采样保持时、我会看到环境中的–14500 ADC 器件?

请提供建议。

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    • 您使用的是 AFE4404EVM 还是定制系统?
    • 您能否分享完整的寄存器配置?

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于我们继续通过电子邮件进行此对话、因此我已在此处关闭了该主题。

    此致、

    Payton