This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8541:DAC8541Y/250 的 ESD 测试值

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633907/dac8541-esd-test-values-for-dac8541y-250

部件号: DAC8541

您好:

我叫 Filip Langer、在 Honeywell 公司担任硬件工程师。

我们计划在您的一个项目上使用 DAC8541Y/250。

您是否能够为该器件提供 ESD 数据 (HBM、CDM)? 它在数据表中不可用。

 

谢谢您、

Filip Langer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    很抱歉回复延迟。 我已经联系了我们的首席鉴定工程师、了解他是否可以找到数据。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    他们能够总结结果:

    HBM:2kV

    清洁发展机制:1 千伏

    谢谢、
    Erin