This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:查询 ADC32RF55EVM 射频输入和时钟输入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635191/adc32rf55evm-enquiry-on-adc32rf55evm-rf-input-and-clock-input

器件型号: ADC32RF55EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF55

德州仪器团队、

 

我们采购了 ADC32RF55(双通道 14 位 2.6–3 GSPS 射频采样数据转换器)的 ADC 评估板。

我们对其操作作了一些澄清:

  1. 输入电源:
    我们知道满量程输入是根据差分电压/功率指定的。 请确认 等效单端输入功率范围(以 dBm 为单位) 以获得最佳性能?
    外部时钟要求: (我在两个论坛中询问过这个问题,但我没有得到正确的回答)
  2. 时钟输入规格:
    如果需要外部时钟(使用外部时钟源时)、请在以下方面提供合适的输入范围:
    • 功率级别 (dBm)
    • 电压电平 (Vpp)
    • 支持的时钟类型(例如正弦波,LVPECL、CML 等)

您在以上几点上的指导将帮助我们正确配置和操作评估板。

期待您的答复。

此致、
Sudarshan M