This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 之间的差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1291, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634130/ads1291-differences-between-ads1291-ads1292-and-ads1292r

器件型号: ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292RADS1292

请说明 ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1291 = 1 通道

    ADS1292 = 2 通道

    ADS1292R = 2 个具有呼吸功能的通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。

    非常感谢。