This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7809:7809 ADC:电源时序/要求

Guru**** 2926690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632619/ads7809-7809-adc-power-sequencing-requirements

部件号: ADS7809

VDIG 和 VANA 电源的上电/断电要求是什么。  我正在考虑使用独立于+5V 模拟的电源电路来运行+5V 数字。  因此它们可能不会同时上下完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、最好 也使用我将为 5V 数字电源生成的安静模拟 5V 电源。  也许可以放置某种滤波器、这样数字开关就不会向安静的模拟电路中注入大量噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能告诉我相对于+5V 模拟电源、+2.5V 外部基准应该如何上升/下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、  

    电源和基准没有设定的时序。 通常、我们建议在基准之前接通电源 (VANA 和 VDIG)。  

    只要在电源和基准已上电并稳定之前不会启动转换。  

    电源和基准之间是否存在长时间延迟的问题?   

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我计划先启动 Vana、再启动 VDIG(可能与 Vana 并行启动)、然后在 Vana 启动后将启用外部 REF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能谈谈 AGND 和 DGND 在器件内部如何连接吗?  我想知道是否应该将 ADC 上的 DGND 引脚连接到我的 AGND 平面、而不是常规的 DGND 平面。  恐怕如果我将 ADC 连接到 DGND 平面、任何噪声都会耦合到 ADC 的 AGND 并影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我原计划在布局中放置一个桥接器、在该 ADC 的这个点上将 AGND 和 DGND 平面连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、  

    Vana>Vdig>ExtRef 的当前序列听起来不错。

    它们应在电路板上的某个点短接在一起、就像您提到的、为避免数字噪声、建议在 DGND 和 AGND 之间使用星形连接、或者您提到的桥接配置也应该起作用。  

    我们实际上提供了该常见问题解答、其中介绍了一些 布局指南和接地建议 、我认为这些建议在这里可能会有所帮助。  

    此致、  

    Yolanda