This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8695:有关 AIN_GND 布线、串联电阻器、电源滤波和布局/SPI 指南的问题

Guru**** 2927940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634681/ads8695-questions-on-ain_gnd-routing-series-resistors-supply-filtering-and-layout-spi-guidance

器件型号: ADS8695

TI 团队大家好、

我对 ADS8695IPWR 的建议布局和外部元件有一些问题。

  1. 关于建议布局中的 AIN_GND(引脚 8)
    在建议的 PCB 模式中、AIN_GND 似乎并不直接连接到器件下方的主接地平面。
    这是有意的吗?
    AIN_GND 是否应视为专用返回输入并单独布线、而不是直接连接到本地接地平面?
  2. 关于 REFIO/REFCAP/AIN_GND 周围的串联电阻器
    在建议图形中、REFIO、REFCAP 和 AIN_GND 在到达每个引脚或接地之前似乎通过小串联电阻器连接。
    这些元件是否有任何建议的电阻值?
    您还能解释一下这些电阻的用途吗?
  3. AVDD 和 DVDD 电源滤波的更多知识
    我们考虑在 AVDD 和 DVDD 上插入一个电阻或铁氧体磁珠、然后通过 RC 或 LC 滤波器连接每个引脚。
    您发现使用 ADS8695IPWR 的这种方法有什么问题吗?
  4. 针对 SAR ADC 的其他布局指南
    除数据表之外、是否有任何应用手册或其他 TI 文档为 ADS8695IPWR 等 SAR ADC 提供推荐的 PCB 布局指南?
  5. SPI 侧推荐的外部元件
    SPI 接口侧是否有任何建议的元件值、示例原理图或应用手册(例如串联电阻器,上拉/下拉电阻器或布局建议)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    关于建议布局中的 AIN_GND(引脚 8)
    在建议的 PCB 模式中、AIN_GND 似乎并不直接连接到器件下方的主接地平面。
    这是有意的吗?
    AIN_GND 是否应视为专用返回输入并单独布线、而不是直接连接到本地接地平面?

    这不是特意将散热焊盘连接到本地接地平面(如 AGND 和 DGND)

    关于 REFIO/REFCAP/AIN_GND 周围的串联电阻器
    在建议图形中、REFIO、REFCAP 和 AIN_GND 在到达每个引脚或接地之前似乎通过小串联电阻器连接。
    这些元件是否有任何建议的电阻值?
    此外、您能否解释一下这些电阻器的用途?

    是、在 ADS8681WEVM 中找到类似的配置  

    这样做的原因是为了避免基准上出现“增益峰值“。 基准需要输出电容器来确保稳定性、理想情况下这些电容器的 ESR 应该很低(例如,对于 REF50xx、他们建议使用 1Ω 的<xmt-block1>–1.5Ω</xmt-block>)。–1.5Ω。 如果电容器的 ESR 过低、则会产生增益峰值、因此添加一个小电阻器有助于避免这种情况。  

    关于 AVDD 和 DVDD 电源滤波
    我们考虑在 AVDD 和 DVDD 上插入一个电阻或铁氧体磁珠、然后通过 RC 或 LC 滤波器连接每个引脚。
    对于 ADS8695IPWR、您是否发现使用此方法有任何问题?

    不用担心、这是一种推荐的方法。 我确信已经考虑了该参数、但请确保还包含去耦电容器。  

    SAR ADC 的其他布局指南
    除数据表之外、是否有任何应用手册或其他 TI 文档为 ADS8695IPWR 等 SAR ADC 提供推荐的 PCB 布局指南?

    我推荐使用与 ADS8681WEVM-PDK 类似的器件

    还有这个 常见问题解答 介绍了一些布局和接地指南。  

    建议 SPI 端使用的外部元件
    SPI 接口侧是否有任何建议的元件值、示例原理图或应用手册(例如串联电阻器,上拉/下拉电阻器或布局建议)?

    与上一个问题类似、我建议使用  ADS8681WEVM-PDK 作为参考  

    对于 SPI 接口、我建议观看 高精度实验室系列中的“数字通信基础知识“部分  

    此致、  

    Yolanda