This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612EVM:AFE11612EVM 无法连接到接口。

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE11612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634976/afe11612evm-afe11612evm-cannot-connect-to-interface

器件型号: AFE11612EVM

尝试使用 GUI 与 AFE11612EVM 板建立首次连接。 但遇到接口错误。

软件是按照用户指南安装的。 电路板未连接。 Re 已安装最新的 W11 兼容驱动程序、但仍然没有连接。 在配置设置中选择了 SPI。

PC 可以检测到已插入、因为它会在 USB 连接的设备管理器中显示。

USB SPI 的硬件配置:

  • AFE VCC 源 (J5) 闭合(将板载 VDD 连接到 AFE)
  • VDD 电源 (J6 1-2) 闭合(将 5V USB 电源连接到 VDD)
  • VIO 电源 (J6 3-4) 闭合(将 3.3V USB 电源连接到 VIO)
  • I2C/SPI 选择 (J10、J11、J12、J14、J15) 设置为 1-2 位置以启用 SPI 协议。

不确定我是否只是在设置过程中缺少某些内容、或者我们的系统管理员是否有某种设置会阻止 USB 接口上的传出通信。

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    安装 FTDI 驱动程序后是否重新启动计算机?

    有时 FTDI 可能需要一段时间才能连接、重试几次以查看其是否已连接。 此外、检查电源上的电压、以确保存在 VIO 和 VDD 电压。

    谢谢、
    Erin