This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:VCAP1 和 WCT 电容器值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634560/ads1298-vcap1-and-wct-capacitor-values

器件型号: ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299、、ADS1294

您好、

我目前正在进行重新设计、在检查数据表中的某些内容时、我找到了 WCT CAP 的两个值。 在图像(例如图 106)上、它显示 1nF。 但文本中表示 100pF。 然后浏览论坛、我发现 TI 员工建议也使用 100pF。 我应该使用哪一个?

此外、在搜索论坛时、我偶然发现 ADS1299 中 VCAP1 的一篇约 100uF 的文章、以便对基准电压进行更好的滤波。 这是否也适用于 ADS1298 和 1294 (R)? 还是应该在这些 IC 上保持 22 μ F 的电容?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diogofu:

    WCT 上 100pF 正常。 这有助于滤除内部 WCT 放大器产生的额外噪声。  

    建议 ADS1294/8 在 VCAP1 上使用 22uF。 建议在 ADS1299 上使用 100 μ F、因为噪声性能要低得多、并且该电压会直接影响 ADC 基准电压。 较大电容的成本是启动时间较慢、不值得在 ADS1294/8 上增加。

    此致、

    Ryan