This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:仅读取非检测数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626545/adc12dl1500-reading-only-nonesense-data

器件型号: ADC12DL1500

尊敬的 TI 支持部门:

我只从 ADC 中读取非感知数据。 切换到 testpattern 模式时、“nonesense"变得“变得稳定。 不再切换、但仍然没有察觉。

这有点难以描述。 是否可以请某人设置联机会议并与我重新审视? 也许我监督一些愚蠢的简单的事情。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您能否分享您的器件配置(包括接口模式和时钟速率)?

    您的 LVDS 通道长度在您的 PCB 上是否匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    似乎 ADC 仅在 发出 CAL_SOFT_TRIG 后发送测试图形数据。 我不知道为什么、也找不到数据表中关于这一点的任何参考或提示。

    通过正确的测试模式,我能够相应地实现 bitslip 逻辑,现在我收到数据。

    此致、

    Simon