This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADS8686S 的串行接口和硬件模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628583/ads8686s-serial-interface-and-hardware-mode-of-ads8686s

器件型号: ADS8686S

ADC 转换器 ADS8686S 似乎与 Analog Devices AD7616-P 相同

Analog Devices 数据表显示:“在硬件模式下禁止访问片上寄存器。 “  

ADS8686S 中没有提到这一点、是否同样适用于它?

我们即将在串行模式和硬件模式下使用 ADS8686S。

另一个问题 — 出于好奇:

TI 是否具有 ADS8686S 行为的 VHDL 或 Verilog 模型? 我们需要模拟 ADS8686S 的 FPGA 接口。

谢谢。此致、

IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的发布。 请问您使用 ADS8686S 的是哪种应用? 我想提一下、我们最近发布了新一代 ADS8686S: ADS9324。 这款 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC 可实现更高的通道密度、在所有通道上实现真正的同步采样以及众多数字滤波选项。 这是否会引起您的兴趣?

    正确、AD7616 和 ADS8686S 是引脚对引脚的。 硬件操作是相同的、因为寄存器映射只能通过软件模式访问。 在硬件模式下、通过引脚控制来控制器件。 唯一的区别是、与 AD7616 相比、ADS8686S 具有一些额外的特性、例如超范围保护、低通滤波器选项以及读回器件 ID 的能力。

    我们确实有一个适用于 ADS8686S 的 IBIS 模型: https://www.ti.com/lit/zip/sbam439

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、

    感谢您的答复。 我还有一个问题要问你、请:

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    7.3.5 二阶可编程低通滤波器 (LPF)

    为了降低 PGA 前端放大器和增益电阻器的噪声、每个模拟输入通道

    在 PGA 输出端具有二阶可编程抗混叠低通滤波器 (LPF)。

    表 7-2 列出了器件中可用的各种可编程 LPF 选项。 可编程 LPF 选项  

    在软件运行模式下可用。

    这是否意味着在硬件模式下没有低通滤波器?

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    很抱歉、您对此问题的反应迟缓。 萨米哈目前已不在办公室,所以我将在同一时间接管.

    您的 解释正确。 在硬件模式下、LPF 配置将设置为默认的 39kHz 截止频率选项、且不能更改。

    此致、
    Joel