This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:HV 电源要求

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634980/ads8557-hv-supply-requirement

器件型号: ADS8557

您好、
我正在针对具有±2.5V 模拟输入的设计评估 ADS8557。 由于数据表注意到 HVDD/HVSS 为模拟输入电路供电、因此我想确认这些电源是否可以在此信号范围内降至约±3V、或者它们是否必须保持在数据表指定的高电压电平(最小值+/–5V)。 如果它们必须保持在较高的电压下、±2.5V 的输入是否仅使用 ADC 满量程范围的一部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    HVDD 和 HVSS 的范围小于建议运行条件时的值、会导致输入在 HVDD 和 HVSS 处饱和。 如前所述、您将无法使用 ADC 的满量程范围、这会降低可用 ADC 的有效分辨率。

    我认为、降低 Vref 电压并不是要将 HVDD 和 HVSS 修改为超出建议的运行条件、而是要确保尽可能扩大 ADC 输入范围。 应该提供 1.25V 电压基准、这样将设置最小满量程范围为±2.5V、并且您可以在使用±3V 电源的 HVDD/HVSS 上保持一些余量。

    此致、
    Joel