This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:关于 VCAP2≈5.2V 问题的说明

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635453/ads1292-clarification-on-vcap2-5-2v-issue

器件型号: ADS1292

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我们将在基于 TIDA-01614 的定制 ECG 设计中使用 ADS1292RIPBS、第 8 页图 6(双电极实现方法)。TIGA01614 适用于生命体征患者的多参数前端参考设计 Monitor.pdf 

硬件/设置详细信息:
-设备:ADS1292RIPBS
-模拟电源:AVDD = 3.3V
-数字电源:DVDD = 3.3V
-外部时钟: 2.048MHz 晶体 (ECS2520MVLC02048BNTR)
- CLKSEL 引脚保持低电平(外部时钟模式)
-双电极 ECG 路径
- MΩ 和 R63 为 10k Ω(根据 TI 支持建议进行更新)
- RLD 路径在我们的寄存器配置中实现和启用

我们固件中的启动/电源序列:
1) 设置 CS = HIGH、START = LOW、CLKSEL = LOW、RESET = HIGH。
2) 延迟 20 ms。
3) 将 PWDN/RESET 脉冲设置为低电平 10ms、然后设置为高电平。
4) 等待 600ms 以实现稳定。
5) 发送复位命令 (0x06)、延迟 10ms。
6) 发送 SDATAC (0x11)、延迟 5ms。
7) 写入配置寄存器:
  - CONFIG1 = 0x00
  - CONFIG2 = 0xA0
  - LOFF = 0x10
  - CH1SET = 0x81
  - CH2SET = 0x00
  - RLD_SENS = 0x2C
  - LOFF_SENS = 0x00
  - LOFF_STAT = 0x40
  - RESP1 = 0x00
  - RESP2 = 0x02
8) 发送 RDATAC (0x10)、然后设置 START = HIGH。

发现的问题:
- VCAP2 的测量值约为 5.2V(以 AVSS/GND 为基准)。
-我们担心这是不正常的。
-在未经过此完整序列的芯片/板上、VCAP2 看起来正常。
-芯片经过此电源序列后,重新启动时的行为保持不变。

问题:
1) ADS1292RIPBS 上 AVDD = 3.3V 时、VCAP2≈5.2V 的预期值吗?
2) 这是否表明存在故障/损坏、或者电荷泵是否正常运行?
3) 我们的上电/复位序列对于 ADS1292RIPBS 是否有效?
4) 在 AVDD 斜升期间、数字引脚状态 (CS/START/CLK/DIN/CLKSEL/PWDN) 是否有严格要求、我们可能违反该要求?
5) 上述顺序是否会导致闩锁或寄存器回读不可靠?

我们希望进行建议的检查和任何已纠正的初始化序列。  

此致、

Danilo