This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:DIN 和 DOUT 之间的关系

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635013/adc128s102-sep-relationship-between-din-and-dout

器件型号: ADC128S102-SEP

您好:

我们正在查看 ADC128S102-SEP 的数据表(SNAS825A–2021 年 12 月、2022 年 4 月修订)。 ‑图 6‑1、我们希望确认在第一个上电转换周期中提供的 DIN 控制寄存器设置将确定第二个上电‑转换周期的 DOUT 结果。

换句话说、在器件上电并在设置控制寄存器后开始流式传输 ADC 数据时、假设由于控制寄存器尚未生效、应丢弃第一个 ADC 读数是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno:

    是的、上电时器件的第一次转换将来自随机选择的通道、因此应丢弃该转换。 在第一个帧上、DIN 将决定下一帧的通道选择、这将是第一次有效转换。

    此致、
    Joel