This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204-Q1:使用菊花链

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634557/dac53204-q1-daisy-chain-used

器件型号: DAC53204-Q1

我只需使用一个 SPI 以菊花链形式连接 12 个 DAC53204-Q。

它应该起作用吗?

可以使用的最大 SPI 时钟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    DAC53204-Q1 菊花链通信中的器件数量不应有限制。 菊花链中的 12 个器件应该工作。

    不过、菊花链中的器件的 SPI 频率存在限制、并且频率明显低于正常 SPI 运行速度。 SCLK 的最大频率在数据表的第 11 页的第 6.13 节和 6.14 节的表格中列出(每一节在第一行中)。

    对于 FSDO=0、SCLK max 为 1.25MHz
    对于 FSDO=1、SCLK max 为 2.5MHz

    FSDO=1 设置使 SDO 数据提前半个 SCLK 脉冲、因此第一个位 23 设置在/SYNC 的下降沿。


    Joseph Wu