This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:高速数据转换器专业支持

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634650/afe5828-high-speed-data-converter-pro-support

部件号: AFE5828

您好:

我‑使用基于 AFE5828(客户端提供的硬件)的定制超声波接收器板。 我正在尝试使用 HSDC Pro 进行硬件启动‑和数据采集;但是、该工具无法检测到此电路板上的 AFE。

我‑知道 HSDC Pro 依赖于 FPGA 固件和器件特定插件、而不是执行通用 SPI 发现。 考虑到这一点、我希望澄清以下几点:

  1. 在定制板(不是 AFE5828 EVM)上使用时、HSDC Pro 是否正式支持 AFE5828?
  2. 如果不是、只有当与 TI AFE5828 EVM 及其相应的 FPGA 映像配合使用时、HSDC Pro 才支持 AFE5828 吗?
  3. 对于基于 AFE5828‑的定制设计、需要进行哪些更改才能使其与 HSDC Pro 兼容?
    • 是否需要特定的 FPGA 参考设计或固件?
    • 是否有任何适用于 AFE5828 的 HSDC Pro 插件、脚本或示例工程?
    • 如果 FPGA 中已处理 AFE 配置和 LVDS 成帧、HSDC Pro 是否完全用作数据采集/可视化工具?
  4. ‑HSDC Pro 不打算与定制 AFE5828 设计配合使用、那么建议使用的 TI 工作流程是怎样启动和验证(例如,使用 AFE5828 EVM 验证 AFE,然后单独验证定制电路板)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     仅当使用 TSW1400 FPGA 和 TI-AFE5828 EVM 时、HSDC 专业版 GUI 才适用于 AFE5828 器件的数据采集。 要回答所提出的问题:

     HSDC Pro 不支持定制 AFE5828 EVM 的数据采集。

    2. HSDC Pro 仅适用于 TSW1400 采集卡、并可提供 TI AFE5828 EVM 或基于 FTDI 类似配置的定制板上 SPI 写入。

    3.要使其可与定制电路板配合使用、需要执行以下操作:

    a) TSW1400 FPGA 必须用于基于 LVDS 接口的数据采集。  

    b) 定制板必须 具有 FTDI 芯片、以便通过 SPI 写入 AFE5828。 其 FTDI 句柄必须为“AFE5828vAEVM"。“。

    4、与第 3 点相同