This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:使用多个 ADC 同时采样

Guru**** 2918800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627491/ads52j90-simultaneous-sampling-with-multiple-adcs

部件号: ADS52J90
主题中讨论的其他器件: THS4509

尊敬的技术支持团队:

我的目标是使用多个 ADC 同时采样(通道之间的采样时间差异在 1ns 内)

例如、数据表中有四个用于 64 通道模拟输入的 ADS52J90 (16ch)。

问题 1

能否同时对 64 通道模拟输入采样四个 ADS52J90?

问题 2

要在 1ns 内实现通道之间的采样时间差、 四个采样时钟 (CLKM/N) 和四个触发信号的偏移是否也需要在 1ns 内?

问题 3

是否针对使用多个 ADS52J90 的应用(例如此处所述的应用)提供了任何应用手册或参考设计?

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 通过在 TX_TRIG 引脚上提供同步脉冲、可以同步多个并联器件。 请参阅数据表 第 8.3.4 节 使用 TX_TRIG 的器件同步。 这允许对所有 64 个通道进行同步采样。   

    2.是的。   四个采样时钟 (CLKM/N) 的偏移需要在 1ns 以内。 关于 TX_TRIG 偏斜、它必须满足与系统时钟相关的建立和保持时间要求。 数据表中提到了 TX_TRIG 相对于系统时钟的时序要求。 TX_TRIG 信号最终在系统时钟的上升沿被锁存、锁存的 TX_TRIG 的最小延迟为 0.5ns。  

    3.未提供多个 ADC 的应用手册。 只有数据表包含应用详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您回复。

    我有其他问题 1、2 和 4。

    1.

    8.3.4 使用 TX_TRIG 的器件同步  似乎仅介绍  32 路输入模式和 8 路输入模式。  在本例中、我想使用 16 输入模式。

    对于 16 输入模式、您是否有任何指导原则和时序图?

    “系统时钟“是否是指 来自外部的采样时钟 (CLKM/N)?

    我的目标采样率为 10MSPS

    图 60. 32 输入模式下具有 TX_TRIG 信号的奇数和偶数通道采样即时定义机制

    图 61. 8 输入模式下采样时钟分频产生的转换时钟机制

    2.

    我明白你的建议。

    顺便说一下、是否可以给内部时钟发生器增加延迟?

    请告诉我是否有一项功能可以在四个 ADC 的输入时钟出现偏斜时进行微调。

    3.

    好的、我请参阅数据表。

    4.

    16 个内部 ADC 的采样时序误差是多少 (xxns 或 xxps)?

    我相信外部提供的系统时钟 Fs 与转换时钟发生器提供给 16 个 ADC 的转换时钟 Fc 之间的抽头(孔径延迟)为 1.6ns(典型值)。 由于时钟以 1.6ns(典型值)的延迟提供给每个 ADC、我的理解是否正确、16 个内部 ADC 之间的采样时序误差极小?

    δtAP μ s(器件之间的孔径延迟变化)为±0.5ns。 例如、如果器件 A 为+0.5ns、器件 B 为–0.5ns、最坏情况是否会导致两个器件之间的最大采样时序误差为 1ns?
    在使用四个器件的应用示例中、最大采样时序误差是否仍为 1ns?

    其他信息。

    我的目标配置是 使用 16 个 ADS52J90s (16 输入模式/12 位/10MSPS) 对全部 256 个通道进行同步采样。   

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.在 TX_TRIG 延迟方面、它将与类似 图 60 采用 TX_TRIG 的 32 输入模式下的奇数和偶数通道采样即时定义机制。 有关数据采样时刻、请参阅数据表的图 57、58 和 59。 图 58 说明了 16 输入模式下的数据采样时间点。

    系统时钟是应用于 CLKM/P 引脚的外部时钟

    2.没有 微调 四个 ADC 输入时钟中的偏斜的功能

    3、是的、 16 个内部 ADC 之间的采样时序误差小于 0.1ns。  

    最坏的情况是否会导致两个器件之间的最大采样时序误差为 1ns?  “是的,这是 可能的

    对于各种器件、采样时序误差的典型值为 1ns。 在具有 4 个器件的系统中、所有器件的典型变化为 1ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    是否有办法测量实际电路板上两个器件之间的采样时序误差 δtAP(器件之间的孔径延迟变化)?

    如果我将相同的数据(例如正弦波)输入到 256 个通道中、执行模数转换、然后通过使用 FPGA 比较几个数据周期来系统校准系统、我是否可以在 1ns 内对齐时序?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     测量 δtAP 的方法是根据采样率提供慢速正弦信号。 例如、50MHz 采样率的 5MHz 输入信号应使正弦波的过零与时钟转换边沿对齐。 请注意:必须确保正好在器件引脚的输入端。 这样、在 ADC 输出数据中捕获的测量相移将为一个器件提供孔径延迟。 对于每个器件也应进行相同的操作。 每个器件的抽头已知后、两个抽头的差异为 δtAP μ A。  

    计算 μ δtAP 后、可以进行系统校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对多个器件之间的校准建议。

    我知道这是 ADC 的标准校准方法。 例如、由于 EVM 包含 ADT1-6T(变压器)或 THS4509 (FDA)、用于将单端信号转换为差分信号、因此我认为校准方法也考虑了这些元件引入的延迟。

    问题 5.

    为了进行总结、我的理解是否正确、器件内和器件间的 ADC (10MSPS) 采样时序误差如下所示?

    器件的・通道 ADC 之间的采样时序差异(数据表中未指定)→在 0.1ns 以内(基准值)
    器件间・时序差异(δtAP 2 μ s)→±0.5ns(典型值)

    问题 6.

    δtAP 是否假设系统时钟 FS(来自 CLKM/P 的外部时钟)以完全相同的时序(边沿)应用于所有器件?

    问题 7

    此外、虽然数据表中列出了四个应用示例、但我的理解是否正确、  即使在使用 16 个器件时、1ns(δtAP 0.5ns)(±μ s)的标准值也适用?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q5:是的。 是的。

    Q6:是的、这种情况下假设 FS 同时应用于所有器件。

    问题 7:是的。  ±0.5ns 的变化适用于 16 个器件。