This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283 中的杂散

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633586/dac3283-spurs-in-dac3283

器件型号: DAC3283

我们可以在射频输出中看到杂散、我们相信它来自 DAC。 我们可以调整此 DAC 的任何寄存器以降低杂散水平吗? 这些杂散可能也来自 IF、但是否有办法在 DAC 内将它们尽量减少。  提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示: “... 可选 2x-4x 内插滤波器、数字 IQ 补偿和内部基准电压。 DAC3283 具有卓越的线性度、噪声和串扰性能。“ 如何为该芯片启用内插。 我没有看到任何提到插值的寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输入数据可通过超过 85dB 的片上内插 FIR 滤波器进行 2 倍或 4 倍内插
    阻带衰减。 多个 DAC3283 器件可以完全同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望 TI 的相关人员能就我们的咨询事宜联系我们、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faridm:

    您是否有可以详述的特定杂散? 如果是由于奇次谐波、我们可以尝试降低信号电平、看看电平是否降低。 通常、没有可以减少总体杂散的特定寄存器。 我们必须分析杂散的类型(偶数或奇数)并相应地制定计划。  

    -康